This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

做了一个C6745的板子 不知道从哪里着手开始开发 求指导和相关资料

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

新手 完全不知道从哪里下手。。。。

设想是

1.首先程序下载至SPI flash中 然后启动时自动加载至内置或者外置ram中运行

这里需要BootLoader和SPI flash以及外置ram的驱动。6745的BootLoader是内部固化的吧,spi flash和ram的驱动怎么挂载到BootLoader上还有Bootloader怎么配置

2.然后程序中要用到MaAsp、SPI和IIC,跑裸机程序或者用DSPBIOS都可以,搜索了下6745的固件库CSL是要搭配DSPBIOS使用的

这里需要6745的CSL吧,6745的CSL怎么挂载到DSPBIOS中去,在程序中包含进CSL中用到的.c和.h文件就可以了么

另外除了新建工程向导里面的配置,工程属性还需要配置什么么

还有6745能用6748的sdk资料么 6747的只提供了一个Linux的开发包