装了AISgen工具
1.里面SDRAM的四个参数怎么设置从哪里可以查得 以什么为单位的
2.PINMUX里面填写的那些十六进制数是什么 从哪里得到的
3.这个生成出的bin文件已经包含CCS工程里的程序代码了么,是不是直接把这个写入flash就可以运行了,还是说要分两次,先写入AIS然后再写入CCS的程序
4.据说程序超过32K需要二次BootLoader,这种情况是怎么实现的,AIS包含二次BootLoader么
5.CCS里的DEBUG是将程序直接下载进RAM中进行调试而没有写入FLASH的么