This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP核对mcbsp执行关闭操作需要时间

最近在做的项目中需要在dsp操作mcbsp及对应dma通道重启,具体操作流程如下:

1.关闭mcbsp;

2.关闭dma;

3.重新配置dma通道;

4.开启dma;

5.开启mcbsp;

在调试过程中发现总时间花费了大约10us,dsp运行速度配置300MHz。 测量方法是在5个步骤当中插入了IO口翻转,通过示波器测量。各步骤花费时间如下:

1. (2.8us) 2. (2.5us) 3.(1.7us) 4+5.(共1.7us)

(注:以上步骤函数中不存在while等待与延时等待)

因此产生了疑问,从代码量对比,实际花费时间不应该这么长,特别是步骤1与步骤2,从模拟仿真下汇编单步执行也仅仅几百步,在300MHz速度下理论时间仅需要不到1us。

在此望有同学解答疑惑。谢谢!

  • 代码实现执行的时间还取决于代码在哪儿运行,比如在DDR上还是在片上内存,在片上内存就会快些。

    功能性的的仿真是不包含内存访问延时的。