专家您好:
TMS320C6678 NETCP外设里边有两个MAC内核,我现在准备给每一个MAC都外接一个PHY芯片,构成两路冗余网络通道,这样当其中的一路的NDK环境监测到链接状态异常时,想通过编程切换到另一路网络通道,保证网络通信的畅通。
1. 我现在把MDIO外设的MDCLK,MDIO两个引脚直接连接到两片PHY芯片的MDC,MDIO引脚上,这种1对2的连接方式对不对啊?
2. 单独的“主网络通道”或者“备用网络通道”的开发是不是和一路网络的开发一样啊?软件开发会不会受到MDIO外设这中连接方式的影响啊?
3. 我这么设计有没有不妥的地方,硬件以及软件开发的难点在哪里?
问的问题比较多,谢谢专家费心回答!