1、写一个简单的helloworld程序(ccs工程),通过仿真器连接到6678板上,可以运行;
2、打开nor writer工程,按readme的步骤烧helloworld,也烧成功了,有显示nor write successfullly。
步骤:ccs -->connect core0-->load nor writer program-->load memory to 0x800000, from file app.bin-->f8执行
3、掉电,再拨到boor nor开关,再上电,只打印boor nor.程序没有执行。
烧的文件,把out文件简单命名为app.bin,或者通过转换工具链轩换为dat文件,都是一样的效果。
搜索了本论坛,许多方法都试了一遍,都不管用。
mcsdk版本好像是2.01之后,ccs版本为5.3
我有把bios烧到nor flash上,有烧成功,能够成功启动,但烧自己写的程序就不行,请问是哪一步出错了?
cmd文件有错?还是其它。
谢谢.