This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x 双网口问题

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

cpu: am3352

software version :  AM335xSDK 06_00_00_00

遇到的问题描述:  

        1.  检查过硬件,pin mux  没有问题, 使用的是MII 的接口,PHY使用的是LAN8710A的芯片。

        2.  当同时查两个网口开机的时候,我指定 ifconfig eth0 192.168.0.199, 然后ping 我的电脑192.168.0.192, 无法ping 通,但是,当我把eth1的网线拔掉的时候,ping 通,  eth1 的现象也是同 eth0 一样,eth0 与eth1  只设一个ip ( 当eth0 有ip , eth1 不设)

        3.  当只插一个网口的时候, 设定ip地址可以直接ping通,但是如果ifconfig eth0 down 后就无法 ifconfig eth0 up 以后就无法起来工作。

        4   第2种情况下,用外部pc 去ping 内部am335x 内的eth0 192.168.0.199 , 然后ping 通后, 然后用am335x 的eth0 就可以 ping 通外部。

         5.  想请教的是结合这几种情况,我想了解是否是TI的驱动有问题还是说我还需要修改相关的地方?