还要请教个问题,我现在在开发Upp,想用upp控制器的内部回环功能实现测试, 实现的是B到A,16Bit的数据总线,而且是使用的是单倍数据率
B通道发送的是0,1,2.....数据, 但是我在A通道接收到的数据都是 每个数字都是重复一次:
我明明是用的单倍数据率,但是为什么都是两份呢? 实在找不到原因了。 附件中是我的代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还要请教个问题,我现在在开发Upp,想用upp控制器的内部回环功能实现测试, 实现的是B到A,16Bit的数据总线,而且是使用的是单倍数据率
B通道发送的是0,1,2.....数据, 但是我在A通道接收到的数据都是 每个数字都是重复一次:
我明明是用的单倍数据率,但是为什么都是两份呢? 实在找不到原因了。 附件中是我的代码
再补充一个问题:
1,就是Upp的 Start信号,对于接收来说,是不是对于DMA,每一行都要有一个Start信号,来通知开始接收数据,
2,是否还有其他的upp说明文档,对于omapl138数据手册介绍到不是太清楚。
谢谢