你好!关于RAM的问题,我也想在此基础上问几个问题。
1.当C6748启动自身boot程序时,这段程序占用的RAM空间是L2RAM吗?如果是大概是多少K?
2.编写cmd文件时,如果想将程序运行在L2RAM中,应该避开boot程序所占RAM区域是吧?
3.ShareRAM也是C6748自带的一部分RAM是吧?它与L2RAM上有运行速度的差异吗?感觉在DDR2外扩RAM中,运行速度还是差异很大的。
4.刚刚看了sprrat2f datasheet,Legacy NOR Boot 中的Configuration Word如何查看具体数值。
谢谢!