你好,由于之前网络协议栈的速率不能满足要求,所以想要测试一下直接通过pktdma不走网络协议栈来测一下速度。目前不管接受测是否丢包,发送测不延时往发送队列中写一个udp数组,结果发现速度很慢只有几兆而已。qmss使用的是internal memory 其余数据都在l2上。发送是直接利用channel 9发送。发送的数据return 到txfreeque 中。txfreeque 中的初始个数设置为16个。请问那些问题会影响速率呢?cpu 1000m pa1050m
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,由于之前网络协议栈的速率不能满足要求,所以想要测试一下直接通过pktdma不走网络协议栈来测一下速度。目前不管接受测是否丢包,发送测不延时往发送队列中写一个udp数组,结果发现速度很慢只有几兆而已。qmss使用的是internal memory 其余数据都在l2上。发送是直接利用channel 9发送。发送的数据return 到txfreeque 中。txfreeque 中的初始个数设置为16个。请问那些问题会影响速率呢?cpu 1000m pa1050m
首页的STK测试里有网络的测试程序,你基于那个代码改一改就可以做回环测试了。
网速只有几M肯定是有问题的,具体在哪还不好说,你可以先做内部回环测试看看。