在手册里ARM ROM Boot - NAND Mode 显示Supports 4-bit ECC(1 bit ECC is not supported),其他地方显示支持<=4-bit,请教一下什么意思,支持1-bit吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在手册里ARM ROM Boot - NAND Mode 显示Supports 4-bit ECC(1 bit ECC is not supported),其他地方显示支持<=4-bit,请教一下什么意思,支持1-bit吗?
你好,
rom code里面不支持1-bit ECC,如果是nand作为存储,支持1bit ecc。
想请教一下,现在想用nand存储URL,uboot,但是flash是1-bit ECC,有什么可以解决的方案吗?
你好,想请教一下如果用nand存储URL,uboot启动用,但是flash是K9F2G08U0C-BIB0 支持1-bit ECC,有什么解决方案吗?
你好,
ROM里面的代码是不能修改的。如果你使用的flash只支持1-bit ecc并且DM36x支持该nand启动,存在的问题就是如果出现了1bit错误,rom code是无法纠正的。
我们有块买的成品开发板的flash是K9F2G08U0C-SIB0,也是支持1-bit,除了封装不一样其他一致,但是那个就可以正常烧制,正常启动,这个烧制不成功,不知道什么原因?
你好,
1. 请问ubl能烧进去么?如果可以,是否有正确的打印输出?
2. 你们购买的nand flash是否通过正规渠道购买的?
3. 你们的硬件DDR和你们对比的板子是一样的么?你们使用的软件在对比的板子上都可以成功使用么?
1. 用sfh_DM36x.exe往flash烧制时:显示 DONE received.Command was accepted
Sending the UBL image
Waiting for SENDIMG sequence后就不断的刷这个信息。
用slh_DM36x.exe烧制uboot到DDR时烧制进去了,但是启动不了:
Waiting for DONE ...
Target: DONE
DONE received. All bytes of image data received...
到这后就停止了,不知道问什么?在对比版烧制都是正常。
2. nand flash是在网购的。
3. DDR和对比板卡除了多了个低功耗其它是一样的。烧制固件和软件在对比板都是正常的。