编译完成后,就会自动弹出形成OPT文件的工具不同,但是工具显示的名称都是XDCtools,这和程序本身没什么关系,应该属于环境问题。不知道这种情况如何解决。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢您的回复
使用的硬件环境是TMDSEVM6678评估板,软件运行环境是CCS5.2.
这个程序是从TI官网上下载的VLFFT程序,只有一个cfg配置文件。只修改了存储器的地方,在platform里面将L2SRAM的长度从0x26000变成了0x50000,将L2SRAM_1的长度从0x5a000变成了0x30000,但是整个L2SRAM的长度还是512kB。其他地方没有修改。
然后就会出现以上的问题,但是还是可以生产out文件。前提必须每次都clean project。