因为是别人的板子 用的 不是VOUT[1]_B_CB_C[6]VOUT[1]_B_CB_C[7] 这俩管脚做的
用的是UART0_DCD 与UART0_DSR 两个管脚做的 看文档貌似没什么区别,而且根据 mode 设置完毕后可以通信,但是在波特率与属性都设置同样的情况下通信 的值不对 硬件部分 有个确定好用的ttl芯片与这个口的芯片交换过 结果一样 ,看uart的init部分 每个串口设置的属性也都是一样的 但是这个程序在uart1的时候 跑通与值都是正确的 在uart3的时候 就会出现类似波特率不一样的现象,但是波特率已经很明白的确认过 是没问题的 不知道还有什么其他的地方需要更改或者设置的么
TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C7, (OMAP_MUX_MODE2 | TI814X_PIN_OUTPUT_PULL_DIS)),
TI814X_MUX(VOUT1_B_CB_C6, (OMAP_MUX_MODE2 | TI814X_PIN_OUTPUT_PULL_DIS)),
TI814X_MUX(UART0_DCDN, (OMAP_MUX_MODE1 | TI814X_PIN_INPUT_PULL_UP)),
TI814X_MUX(UART0_DSRN, (OMAP_MUX_MODE1 | TI814X_PIN_INPUT_PULL_UP)),