This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC6下 RTOS Analyzer功能使用

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

在CCS6.1.1下对C6748进行开发,使用SYSBIOS为6.42.2.29。在调试过程中想使用RTOS Analyzer中的execution analysis对系统任务调度与执行进行观察分析,出现以下异常现象:

UIA版本与安装位置:

当工程通过仿真器SD USBplus 510连上目标板后,选取该功能:

然后会出现以下窗口:

上面这个窗口出现后,我不知道应该怎么操作,直接点击了start,然后出现以下窗口:

总之,没有能正常使用到所需要的功能,是否上述过程有没有配置到的地方?

怎样才能正常使用RTOS Analyzer中的execution analysis对系统任务调度与执行进行观察分析?

其实这个功能在CCS3.3的DSP/BIOS上用过,当时感觉比较简单,不需要其他额外的配置。