我自己要做一块6678的处理板,加载设计时,我用EMIF16 boot加载方式。我的疑虑是:
1: 我在EMIF16接口挂一个16位的NOR FLASH做加载芯片,看手册写的是代码直接在FLASH上运行。能不能像以前6416那样在FLASH的前1K部分烧一段二次加载代码,上电后,dsp自动先把这1K代码导入内存,然后由这部分代码再加载程序代码和数据?能的话需要别的配置吗?
2:我只准备设计EMIF16 BOOT这种加载方式,但又怕加载出问题的话,板子废了,是不是在I2C或者SPI上外挂一个EEPROM做备用加载方式,这种设计可行吗? 可行的话,I2C和SPI哪种设计更容易调试实现?