大家好!
最近在调试dm8127的基于nandflash的uboot,调试了几天uboot总是启动不了。
我用的nandflash型号是东芝的 TC58NVG2S0HTA00,它是 4Gb , 8位 , 4k每页, ID是 0xDC
在查看dm8127的数据时,看到8127支持的4Gb的nand flash如下图,ID是0xDC的只支持page大小为2048的
这样的话是不是dm8127就不支持这款nandflash?, 是不是只能换芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
最近在调试dm8127的基于nandflash的uboot,调试了几天uboot总是启动不了。
我用的nandflash型号是东芝的 TC58NVG2S0HTA00,它是 4Gb , 8位 , 4k每页, ID是 0xDC
在查看dm8127的数据时,看到8127支持的4Gb的nand flash如下图,ID是0xDC的只支持page大小为2048的
这样的话是不是dm8127就不支持这款nandflash?, 是不是只能换芯片?
你好,
在TRM里面你可以看到要支持nand启动有三种方法:
1. 支持ONFI
2. 在nand 支持列表里面
3.外部加上一个i2c的eeprom用于存放nand的相关信息。
我网上搜索到的你说的这款nand没有找到支持onfi的信息,加上你说的这个芯片的信息和nand支持列表里面的不一致,这样你要使用这个nand就只能使用第三种方法来。不然就需要换nand。