各位好:
SoC : AM3354
SDK : TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1
设备将 FLash 更换为 EMMC 了,让安卓系统从 SD 卡启动,从 /dev/block/mmcblk1 下已经找到 EMMC 设备了。
问题是 : 在 linux 的时候,是使用 fdisk 进行分区之后,再使用分区工具,将设备分区为 fat 和 EXT4 分区。最后将文件拷贝到相应分区并从分区启动系统。但是,现在是安卓了,我应该如何完成这些工作呢。设备现在没有网卡的功能(网卡的 IO口全部复用为其他 IO 口了)。