你好,
我最近想在DM6467T平台上实现MPEG4视频编解码,我看到官方提供的DVSDK给提供了MPEG4编解码源码,而且也有h.264视频编解码的DEMO程序。
我目前已经实现了使用h.264的demo程序进行视频的编解码了,那么如何在这个基础上进行修改为MPEG4呢?
我想问问:
1、DM6467T能否支持MPEG4视频编解码?
2、如果支持,如何通过ARM端调用该编解码?
3、如果通过H.264的Demo修改为mpeg4,那么传入的参数是否需要改变呢?
有没有什么配置步骤的文档可以参考的?