This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

急!dm6467在ccs3.3.82下无法加载gel!



各位朋友大家好  本人现在有问题想请教各位

我自己制作了一块dm6467的板子  在调试的过程中遇到了问题  

ccs下 不能加载gel文件

芯片为dm6467主频729  

ccs3.3.82(由3.3升级而来)

仿真器seed-xds560plus(仿真器绝对是好的)

可以连上arm核  如图  不能连上dsp 按照seed的一片文章 这也是正常的

然后打开arm 加载gel  断开arm 再connect
问题出来了
以下是问题提示

 

 

我自己已经从硬件电路上进行多次排查   软件各种驱动 及ccs的版本也装了多次但是依然不好   故向各位求助

请问各位大神  这是什么原因呢  望不吝赐教

  • 这个问题本人已经解决  希望对以后遇到相同问题得人有帮助

    jtag有一个tck引脚 问题就出在这里

    ccs里设置的频率与tck的真实频率不一致  我用示波器测得tck的频率为1m左右 于是把ccs里的这个值改为1