【现象】 :我们在使用EVM6678评估功耗发现 6678的 温度对 BaseLine功耗 影响极大 (大概 27度是 核心1.0V的功耗为 1.5W) Active功耗影响不明显 , 去除 EVM6678 的散热片和风扇 ,开机在 NOBOOT 模式下, 温度和功耗一直增长,芯片表面70度 仍然没有 温度和功耗平衡 。
问题1.我的问题是如果换成 6671或6655 在无散热片散热情况下 是否有 上述特点?如果也有上述特点 是否可认为 6671或6655不能应用在 自然散热的的环境的应用场合。
问题2 .我翻阅了 TI 的6414和67XX系列的功耗评估文档(XLS文件 )都没有发现上述特征如此明显,我想问的问题是 此【现象】是因为 6678的有8个核心导致的还是 整个66X系列的整形现象。