有没有移植qt5 webengine 成功的大神能指导一下,万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Release_Notes?keyMatch=qt5%20webengine&tisearch=Search-EN-Everything
| Component | Version |
|---|---|
| Linux Kernel | 4.4.41+ (2016 LTS) |
| U-Boot | 2016.05 |
| Yocto Project | 2.1 (Krogoth) |
| Linaro Toolchain (gcc) | 5.3 2016.02 hard-float |
| Qt | 5.6.2 |
| OpenCL | 1.1.12 |
| OpenCV | 3.1 |
| Wayland | 1.9 |
请问你现在解决了吗?怎么解决的,我现在在源码中选中了webengine模块,交叉编译后并没有生成对应的库,所以执行qmake的时候还是会提示Project ERROR: Unknown module(s) in QT: webenginewidgets,不知道怎么解决。
看看这个http://doc.qt.io/qt-5/qtwebengine-platform-notes.html
您好:我看过这个帖子,把交叉平台-xplatform配置成linux-g++的话,这样是x86架构的吧,工具链使用的是arm-linux-gnueabihf-,这样编译就出错了:
Creating qmake...
arm-linux-gnueabihf-g++ -lts -o "../bin/qmake" project.o option.o property.o main.o ioutils.o proitems.o qmakevfs.o qmakeglobals.o qmakeparser.o qmakeevaluator.o qmakebuiltins.o makefile.o unixmake2.o unixmake.o mingw_make.o winmakefile.o projectgenerator.o meta.o makefiledeps.o metamakefile.o xmloutput.o pbuilder_pbx.o msvc_vcproj.o msvc_vcxproj.o msvc_nmake.o msvc_objectmodel.o msbuild_objectmodel.o cesdkhandler.o qtextcodec.o qutfcodec.o qstring.o qstring_compat.o qstringbuilder.o qtextstream.o qiodevice.o qringbuffer.o qdebug.o qmalloc.o qglobal.o qarraydata.o qbytearray.o qbytearraymatcher.o qdatastream.o qbuffer.o qlist.o qfiledevice.o qfile.o qfilesystementry.o qfilesystemengine.o qfsfileengine.o qfsfileengine_iterator.o qregexp.o qvector.o qbitarray.o qdir.o qdiriterator.o quuid.o qhash.o qfileinfo.o qdatetime.o qstringlist.o qabstractfileengine.o qtemporaryfile.o qmap.o qmetatype.o qsettings.o qsystemerror.o qlibraryinfo.o qvariant.o qvsnprintf.o qlocale.o qlocale_tools.o qlinkedlist.o qnumeric.o qcryptographichash.o qxmlstream.o qxmlutils.o qlogging.o qjson.o qjsondocument.o qjsonparser.o qjsonarray.o qjsonobject.o qjsonvalue.o qfilesystemengine_unix.o qfilesystemiterator_unix.o qfsfileengine_unix.o qlocale_unix.o -Wl,--gc-sections
/usr/local/sbin/arm-linux-gnueabihf/bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/6.2.1/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: cannot find -lts
project.o: file not recognized: File format not recognized
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:149: recipe for target '../bin/qmake' failed
make: *** [../bin/qmake] Error 1
我的配置信息如下:
1 #!/bin/sh
2 ./configure \
3 -v \
4 -opensource \
5 -prefix /home/linux/qt5.7.1 \
6 -xplatform linux-g++ \
7 -release \
8 -shared \
9 -qt-zlib \
10 -qt-libjpeg \
11 -qt-libpng \
12 -qt-freetype \
13 -qt-sql-sqlite \
14 -qreal float \
15 -no-iconv \
16 -skip qtandroidextras \
17 -skip qtpurchasing \
18 -skip qtvirtualkeyboard \
19 -tslib \
20 -I/usr/local/tslib/include \
21 -L/usr/local/tslib/lib
22
23 exit
我的qmake.conf文件如下:
MAKEFILE_GENERATOR = UNIX
6 CONFIG += incremental
7 QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib
8
9 include(../common/linux.conf)
10 include(../common/gcc-base-unix.conf)
11 include(../common/g++-unix.conf)
12
13 QT_QPA_DEFAULT_PLAFORM =linuxfb
14 QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a
15 QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv7-a
16
17
18 # modifications to g++.conf
19 QMAKE_CC = arm-linux-gnueabihf-gcc -lts
20 QMAKE_CXX = arm-linux-gnueabihf-g++ -lts
21 QMAKE_LINK = arm-linux-gnueabihf-g++ -lts
22 QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-gnueabihf-g++ -lts
23
24 # modifications to linux.conf
25 QMAKE_AR = arm-linux-gnueabihf-ar cqs
26 QMAKE_OBJCOPY = arm-linux-gnueabihf-objcopy
27 QMAKE_NM = arm-linux-gnueabihf-nm -P
28 QMAKE_STRIP = arm-linux-gnueabihf-strip
29 load(qt_config)
我在ubuntu上可以使用webengine模块,只是想移植到开发板上,使用交叉工具链编译的qmake编译的时候提示找不到模块,就是libwebengine库没有生成,进入到qtwebengine模块内部,没有lib文件夹和mkspces文件夹,但是主目录下的Makefile已经生成,qtwebengine已经被选中编译了。
如果是要改成linux-g++的话,是不是qmake.conf中的工具链要直接指定成gcc g++,那这样的话在arm板上就用不了了。
如果要在ARM 上跑自然要换成对应的工具链,感觉是对应的库去没找到,按他的提示将对应的库先编译进去试试
呵呵,qtwebengine模块在arm下好像不支持,但是我看到的TI文件系统中有这个库libQt5WebEngine.so.5.7.1,不知道如何编出来的,万能的技术支持们,帮我解答一下吧。