各位,
请问 TI 2A 可以在 DM368 DVSDK 4.0.2 上使用吗? 如果可以, 是不是找 TI 代理商签 NDA 就可以?
那家代理商有这个东西, 请联系我.
那位做过这方面的工作, 也请联系我, 做个小外包得了.
我的板子是参考 DM368EVM 设计的.
谢谢.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi:
TI DM368的datasheet 明确给出了不支持硬件H3A模块,如果需要2A算法的话, 可以联系NDA,然后获取软件的2A。