我們使用DM8127 with DVR_RDK 4.1
目前有使用NSF LINK來達到noise filter的功能,
而在該link中有看到bypassMode這個參數, 可以是
VPS_NSF_DISABLE_TNF;
VPS_NSF_DISABLE_SNF;
VPS_NSF_DISABLE_NONE;
VPS_NSF_DISABLE_SNF_TNF;
能夠開關noise filter
NSF LINK的code並沒有動態改變這個設定的部分, 但是
HDVPSS的driver user guide (DVRRDK_04.01.00.02\ti_tools\hdvpss\dvr_rdk_hdvpss\docs\HDVPSS_UserGuide.pdf)
有提到透過IOCTL_VPS_NSF_SET_PROCESSING_CFG可以動態改變NSF參數, 包括開關NSF
我的問題如下:
1.目前我照著設定開關NSF, 畫面卻完全沒有改變, 請問該如何驗證
- 我們使用command line如下去開關,似乎沒有效用
reg addr = 0x48100000(HDVPSS base addr) + 0xC200(NF addr) + 0x00(nf_reg0 offset) = 0x4810C200
Command Line :
root@dm814x-evm:~# devmem2 0x4810C200 w 0x1601
2. 文件中有聲稱filter strengths可以調整, 然而並沒有說如何調整, 想請問是否有sample code?
感謝協助