按照网上修改配置文件的groupID和EDMA.maxRequests = 128,但是没有效果。当执行第二个时报错:Failed to create image encoder:jpegenc。
(1)请教一下,h.264和jpeg双码流分时该怎么修改?
(2)我的h.264和jpeg是两个进程单独处理的,是不是必须在一个进程分两个线程才可以?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照网上修改配置文件的groupID和EDMA.maxRequests = 128,但是没有效果。当执行第二个时报错:Failed to create image encoder:jpegenc。
(1)请教一下,h.264和jpeg双码流分时该怎么修改?
(2)我的h.264和jpeg是两个进程单独处理的,是不是必须在一个进程分两个线程才可以?
但是我在 h264enc 和 抓图 同时进行时,最后一个执行的报错,显示EDMA Error:EDMA_IOCREQUESTDMA error。
整了两天了没有解决,希望指导一下。
你好,
同时,还是顺序执行?
你看看下面的讨论是否有帮助?
https://e2e.ti.com/support/embedded/multimedia_software_codecs/f/356/t/120915
是同时执行。
想请教一下,两个编码器在两个线程上跑和在两个进程上跑有什么区别吗?比如2个进程EDMA等资源不能共享等需要注意的地方。