我加上NDK后,运行,就出现以下错误:
Using default MAC address
Using MAC Address: 00-08-ee-03-14-55
le: 0xc40ba904.
Task stack base: 0xc40ac9a0.
Task stack size: 0x2000.
R0 = 0x01e2200c R8 = 0xffffffff
R1 = 0xc40ae8b8 R9 = 0xc404ccc4
R2 = 0x00000000 R10 = 0x00000000
R3 = 0xc4075c54 R11 = 0xc407c85c
R4 = 0xc404e4c4 R12 = 0x00000000
R5 = 0xc404e4d4 SP(R13) = 0xc40ae818
R6 = 0xc408b74c LR(R14) = 0xc408a784
R7 = 0xc408b758 PC(R15) = 0xc405cb94
PSR = 0x600000df
ti.sysbios.family.arm.exc.Exception: line 176: E_dataAbort: pc = 0xc405cb94, lr = 0xc408a784.
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
请问,这是什么原因造成的?
谢谢