This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于BBB开发板开发的产品出现随机重启

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

     我是基于BeagleBone Black开发板开发的产品,主芯片从3359更换为AM3354BZCZA100,功能测试都OK,但烤机发现一个随机重启的情况:可能会发生运行后几小时,十几小时,二十几小时不等。下图为其中一个板的打印消息,附件为日志文件。

截图红色表示重启时已运行的时间。重启的情况在安卓和linux系统都是会出现。

  • 查电源发现LDO3是3.3V,和TPS65217C的参考表的1.8V不一样。我很疑惑,电压相差这么大的情况,系统还能运行,而且可以达到十几二十几小时吗?修改LDO3为1.8V之后,还是会出现重启的现象。

  • 请问你用的是哪个版本的Linux SDK?


  • 安卓用的TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1   

  • 给你一个参考,修改下USB的工作模式:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/78506/225011.aspx

  • Jian zhou 你好

                      

                             根据参考将USB0设为了外设模式,但会报USB工作错误,内容如下:

                                                            ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)

                  我将USB0_VBUS哪个0R电阻断开(等价于不接USB主机的情况),也会出现同样的状况。请问这是什么原因,另外我想问一下,我能不能直接软件配置关闭USB_DC。

    Thanks

  • 这个USB0你是做为USB从设备么?原理图怎么设计的?

    一般这种重启和TPS65217的过流有关。

  • Jian 你好,

            我的USB0只是用于调试安卓使用的,当时为了保证系统稳定,原理图我是使用和BBB一样的,下面附上一些截图和BBB的原理图。介意给下您的邮箱吗?我把我完整的原理图发给您。

    按照你在回复里的说的,我们软件进行了下面的修改:

    static struct omap_musb_board_data musb_board_data = {
      .interface_type  = MUSB_INTERFACE_ULPI,
      /*
       * mode[0:3] = USB0PORT's mode
       * mode[4:7] = USB1PORT's mode
       * AM335X beta EVM has USB0 in OTG mode and USB1 in host mode.
       */
       // USB 0 只能作为 从机
       // USB0 不能作为 OTG ,因为会导致重启
      .mode           = (MUSB_HOST << 4) | MUSB_PERIPHERAL,
      .power    = 500,
      .instances  = 1,
    };

    然后硬件上不好将USB_DC和TPS65217C上的USB脚断开,就将截图3中的0R电阻(R159)去掉。因为我现在不接PC,就等价于处于未连接的USB外设模式,只是VBUS没有静电防护作用而已。但启动一直打印警告信息:

    ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)

    我担心是VBUS电容的原因,还专门给USB0_VBUS接了0.1uF电容到地,发现现象依旧,换用1uF也是一样。

  • 感觉是你USB0部分的硬件电路有点问题,你对照BBB的板子再检查下。

  • Jian 你好

            当时发现可能是USB问题时我就对比检查过,并没有差异。下图是BBB原版原理图。