我买的C5535开发板CVDD=1.3V,最高工作频率是100MHz,那请问C5535怎么能把CPU的工作频率设置成10MHz呢,并且在关闭其他外设的情况下测出CPU处于10MHz的功耗呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我买的C5535开发板CVDD=1.3V,最高工作频率是100MHz,那请问C5535怎么能把CPU的工作频率设置成10MHz呢,并且在关闭其他外设的情况下测出CPU处于10MHz的功耗呢?
各部分的电压是相同的,但是开发板中存在电压转换芯片供电,也许额外功耗有部分来源于这里,但是会有这么大么?
spreadsheet中的参数是在ezdsp5535这块开发板上测出来的吗?
还有CPU的%utilization=70是指有效利用率70%?那么程序上对CPU有什么要求吗?
不好意思,问题有点多
电压只是一部分,还跟CPU的主频,各个外设的利用率都有关系。
同一块板子跑不同的代码,功耗也会不一样,所以以实际应用为主,spreadsheet只是参考值。