我目前的项目中用到DM365芯片,在参考设计中,发现DM365与DDR2芯片连接时,数据线、地址线和相关控制线线上都串了22R的匹配电阻。
我想请问,这些匹配电阻都是必须的吗,有哪些是必须的,哪些是可以去掉的?
我见到有别人的设计全都去掉了,请问这样可行吗?需要在其他方面做些补救措施吗?软件设计人员需要对某些参数做什么调整吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前的项目中用到DM365芯片,在参考设计中,发现DM365与DDR2芯片连接时,数据线、地址线和相关控制线线上都串了22R的匹配电阻。
我想请问,这些匹配电阻都是必须的吗,有哪些是必须的,哪些是可以去掉的?
我见到有别人的设计全都去掉了,请问这样可行吗?需要在其他方面做些补救措施吗?软件设计人员需要对某些参数做什么调整吗?
1.我现在的PCB空间有限,想去掉一些这种匹配电阻,不知道能去掉哪些?其他的地方已经精简过了。
2.手册上说如果数据线去掉终端电阻(串联的),DDR只能工作在60%的信号强度下。那么,我能不能理解为,只要保留数据线的匹配电阻就可以了。
您好,能不能说的具体一点。
手册看了一下,除了时钟线,好像都建议加串联电阻,而我现在是希望能去掉一些,因为它们对布局布线的负担真的挺大的(面积有限)。
可是又担心阻抗匹配,信号完整性方面的问题,因为对这方面的知识了解的不深入,所以畏首畏尾,犹豫不决。
希望大神们能帮忙看一下,给一些指导意见,谢谢。
你好,
DDR2数据线上的串阻是可以不使用的,如果不使用,软件配置需要配置DDRDRIVE[1:0]=1.
For DDR2, set DDRDRIVE[1:0] to: 0h for normal drive strength 1h for weakdrive strength
谢谢您的回答。
再请问:
1.Weak drive strength 是不是相当于调整了芯片(DDR控制器)内部的匹配电阻,不影响正常使用吧?比如数据传输速率会不会因此降低?
2.地址线和控制线能去掉串联电阻吗?或者其中的哪些是可以去掉的呢?