情况是这样的 我用的是米尔科技的一套开发板,主芯片是 ti的 am3358 内核是linux3.2 在内核中提供了一个gpio_keys 和gpio_leds的设备注册的地方 在board-am335xevm.c的文件中,我想增加更多的leds 或 改变keys的管脚,
然后我再增加相应的设备信息,让其自动注册到驱动里面去
但是我在 linux-3.2.0\arch\arm\boot\dts没有找到和am3358相关的dts文件,这样没有通过编译dts的话,我编译了内核,然后通过tf卡在开发板运行,是可以在系统中看到相应的修改,并且对相应的管脚进行操作。但是,更新到开发板中nandflash之后,再运行系统,显示错误如下图所示。
显示说文件系统挂载不上。我在网上查了天嵌好像是可以这样操作的,但是我在linux3.2的版本里面也没找到相应的dts文件,请我想这样增加leds和keys的思路对不对,问什么会出现这种情况,要怎么修改????