vpfe接mt9v032摄像头,一直不产生中断,请高手指点,问题描述如下:
1.vpfe接了mt9v032的一个摄像头,但一直不产生中断,
2.用示波器测量PCLK,VD,HD都是有信号的,
3.vpfe的扫描方式是逐行扫描,采集的分辨率是640*480
3.vpfe的VDINT配置为:VDINT0=0; VDINT1=240(half of image height)
目前就是不产出中断,无法采集图像,请高手指点,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
vpfe接mt9v032摄像头,一直不产生中断,请高手指点,问题描述如下:
1.vpfe接了mt9v032的一个摄像头,但一直不产生中断,
2.用示波器测量PCLK,VD,HD都是有信号的,
3.vpfe的扫描方式是逐行扫描,采集的分辨率是640*480
3.vpfe的VDINT配置为:VDINT0=0; VDINT1=240(half of image height)
目前就是不产出中断,无法采集图像,请高手指点,谢谢。
请问有那些因素会影响到vpfe中断,还请高手指点‘;在vpfe上接了mt9v032的一个摄像头,但一直不产生中断,可以排除硬件问题,之前用过其他型号可以正常采集
具体描述如下:
1.用示波器测量PCLK,VD,HD都是有信号的,
2.vpfe的扫描方式是逐行扫描,采集的分辨率是640*480
3.vpfe的VDINT配置为:VDINT0=0; VDINT1=240(half of image height)
另外TI Chris Meng 之前出过一个《DM368 视频前端信号采集详解》对vpfe视频采集描述的很精彩,期待 Chris Meng也出一个关于vpfe中断的文档,这个问题太难查,而且遇到的人又多,应该很多人都会用的上。