software: CCS V5.5
hardware: TMS320C6655
启动Function Profiling出错?
Hardware Trace Analyzer -> Function Profiling
Transport Type: ETB
Transport Type: Pro Trace
请问这是什么原因?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
software: CCS V5.5
hardware: TMS320C6655
启动Function Profiling出错?
Hardware Trace Analyzer -> Function Profiling
Transport Type: ETB
Transport Type: Pro Trace
请问这是什么原因?谢谢。
使用的仿真器是 SEED-XDS560V2PLUS,
1.1.1 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器硬件特点
支持传统的 JTAG 协议 IEEE 1149.1 与 IEEE 1149.7 协议
支持高速 USB 2.0 和 10/100Mbit 以太网主机接口
支持系统跟踪( System Trace)
支持 TI C2000/C5000/C6000/ARM/ARM Cortex/Sitara/OMAP/DaVinci 等系列仿
真
支持多 CPU 的调试
单机唯一 MAC 地址
IP 地址可配置
可编程的 TCLK 最高可达 64MHz
MIPI 标准的 60 针 HSPT 头
支持+1.2 V 至+4.1 V 的 JTAG 接口
高速抗干扰仿真电缆
那这款仿真器不支持Pro trace功能的。
但ETB支持的,先升级一下CCS看行不行,不行的话,联系合众达咨询一下。
升级了一下CCS软件,之前出现问题的版本是CCS V5,谢谢你的提醒@Shine Zhang。