This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM6437 UART输出字符串到电脑



使用开发板自带的UART-RS232例程可以正常运行并输出,如图所示:

在另一个工程主程序上进行同样的设置发现运行不正常。为了排除其他程序的干扰,在led的例程上进行设置,也是同样的不正常,都是运行到这个函数:

也就是等待发射端就绪,会一直返回0,直到超时,也就没有下边的一个字节一个字节发送了,所以不能发送到电脑信息。

索性,在led的工程下,完全拷贝uart-rs232的几个程序源代码,其实也就2个,发现仍是同样的现象。

那么原因可能就是工程选项设置的问题?没有头绪,不知道可能是哪里的问题。