This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我现在单板上设计了SPI FLASH和并行NOR FLASH,可以从SPI FLASH启动并执行内核。考虑到SPI FLASH不能执行XIP,所以我设想了如下策略:
1. 单板量产之后,固定从SPI FLASH启动,单板贴片前,SPI FLASH通过批量烧写器提前烧写好,里面放UBL,UBOOT,精简内核,RAMFS文件系统。能够通过简单的应用程序开启USB从而对BGA封装的并行NOR FLASH烧写XIP内核和UBI文件系统等核心应用程序。
现状如下:
1. 已经可以正常从SPI FLASH启动UBL,UBOOT,精简内核,RAMFS文件系统,并且烧写XIP内核到NOR FLASH里面(NOR FLASH挂载,读写测试正常),烧写地址为NOR FLASH首地址。NOR FLASH挂在CE2#上。
存在问题:
1. 不知道在UBOOT下怎么配置BOOTCMD和BOOTARGS?这样是否只要设置BOOTCMD和BOOTARGS即可实现跳转?
2. 不知道这样设计的方案是否可行?如果不可行,就得购买BGA NOR FLASH批量烧写器支持量产。
谢谢!
你好,
在UBOOT里面怎样设置bootcmd?不是XIP的方式,我在WIKI上可以搜索到,如果是XIP的方式,bootcmd怎么设置?谢谢!