Hi 各位专家好
软件包IPNC-RDK-3.8
处理器DM385
问题描述:
1. 希望可以通过VIN0和VIN1采集2路YCbCr-16bit的视频数据,IPNC-RDK的Rules.make文件的平台选项是用IPNC还是EVM?
2. IPNC是用ISS驱动采集RBG-RAW数据,那么采集YCbCr-16bit的视频数据是否要改成HDVPSS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi 各位专家好
软件包IPNC-RDK-3.8
处理器DM385
问题描述:
1. 希望可以通过VIN0和VIN1采集2路YCbCr-16bit的视频数据,IPNC-RDK的Rules.make文件的平台选项是用IPNC还是EVM?
2. IPNC是用ISS驱动采集RBG-RAW数据,那么采集YCbCr-16bit的视频数据是否要改成HDVPSS?
Hi Chris
我问的就是这个问题,从底层开始都需要修改,首先要配置RDK的编译平台,是选IPNC还是EVM?
因为不同的平台会影响到Uboot和内核的配置吧,至少ISS和HDVPSS是有影响的?
我们观察到如果是DVRRDK是有HDVPSS负责采集视频的,IPNCRDK是由ISS采集CMOSSensor数据的,所以才提出这2个问题,请帮忙指点一下,多谢!
你好,
就配置ipnc,因为没有vip采集的use case,你要自己写一个用vip采集的use case。
VIP就是hdvpss的一个模块。
Hi Chris
自己写UserCase没问题,那就是配置IPNC编译,然后自己写UserCase从VIP0和VIP1采集数据,底层的驱动什么的都可以直接用,这么理解是对的吧?