我在使用TI的预编译镜像的时候遇到了一些问题,在网上下载的Pre-built Images,然后按照网络上的TI的说明(processors.wiki.ti.com/.../TI-Android-ICS-4.0.3-DevKit-3.0.1_UserGuide)烧写至SD卡中,在开发板上不能正确的启动,加载到液晶显示android的时候串口会打印出来一条消息:init: untracked pid 83 exited然后卡死,有一次成功进入了主界面,但是非常卡,并且很快就重启了,然后再也没有成功启动。在显示android的时候通过mirco USB连接,可以通过ADB进行相应的调试。
还有AM335X这个开发板在使用过程中,不管是使用自带的SD卡还是我烧录的SD卡都会存在启动时无法正确加载U-BOOT的情况,或者是无法正确的读取I2C上面的数据,请问这是正常现象么?