您好,
DVSDK4.02,前端是BT656输入,使用encode demo进行264编码,发现编码只是对奇场或者偶场进行了编码。
我们的测试输入图像如图:
编码出来后播放显示的是一个全白的图像。
看到之前有过解释:
【Chris】这是一用户软件决定的,可能有3种情况,请问你用的是哪种?
1. 两场取一场,垂直放大一倍,逐行编码
2. 两场输入,隔行编码
3. 两场合并为一帧,逐行编码
请问,如果我们想采用 ”3. 两场合并为一帧,逐行编码”, 应该对368的哪部分进行修改? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
DVSDK4.02,前端是BT656输入,使用encode demo进行264编码,发现编码只是对奇场或者偶场进行了编码。
我们的测试输入图像如图:
编码出来后播放显示的是一个全白的图像。
看到之前有过解释:
【Chris】这是一用户软件决定的,可能有3种情况,请问你用的是哪种?
1. 两场取一场,垂直放大一倍,逐行编码
2. 两场输入,隔行编码
3. 两场合并为一帧,逐行编码
请问,如果我们想采用 ”3. 两场合并为一帧,逐行编码”, 应该对368的哪部分进行修改? 谢谢
你好,
第三种会出现没有去隔行的锯齿效应,你确认你需要这样么?如果是,需要修改采集驱动。
Chris,
感谢您的回复。
我们目前的方案在输入的视频中叠加了一些中文字符,字符的横是一个像素的高度,所以我们目前的编码后看到的效果是字符的某些横会消失,某些横会被加粗。
所以我们想试一下“3. 两场合并为一帧,逐行编码”,看看效果是否能接受。采集驱动具体怎么修改?谢谢!
您好,
麻烦指导一下采集驱动如何修改,实在没有头绪,谢谢!
你好,
首先要修改两场丢一场的软件,应该是在中断里面做的(例如VDint),你查找一下。
另外就是两场数据合成的软件修改。实在isif输出后合成还是resizer输出后合成,要看现有代码使用的方式。dvsdk的vpfe驱动我不是很熟悉,不能给出更具体的建议。
xianmin lv1 你好,我现在也在调试DM368采集FPGA输出BT656格式的视频,用FPGA模拟产生了一个colorbar用于测试,但是用encode的程序没有采集到数据;
看你之前发过类似的帖子,请你指点一下直接使用FPGA输出到DM368的VPFE采集端,要涉及到驱动的修改吗?如果要改的话,麻烦指点一下要修改那些地方?谢谢