大家好,我按照TI论坛提供的闪灯例程(见附件)进行操作,修改core_freq_mhz=1000,sw_pll_prediv=2, sw_pll_mult = 40,sw_pll_postdiv = 2,最后将生成好的.dat文件烧写入SPI NOR FLASH中。重新上电前将SW3~SW6按http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup ROM SPI Boot要求进行拨位,上电后不能boot。
以下是连仿真器后的一些调试信息:
1、DEVSTAT寄存器值为0x40D,PC寄存器值为0x20B0A350,ROM版本为v1.12.Sat.Aug.13.15:21:07.2011.i2c.mac.srio.pcie.vusr.spi(读取0x872dc0存储器)。
2、从0x873680读出的boot parameter table内容为0028 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0018 0004 0000 0000 0001 03E8 0000 01F4 0000 0000 0000 0000 0000。
请大家帮忙分析分析,非常感谢!