1.请教一下TI在线的工程师,在DM8168里的VGA显示和YPbPr是公用的一个端口,那如何选择到底用VGA还是Ypbpr模式呢?
2.我们选用了AT9和AP9作为hsync和vsync输出,好像默认就是VGA输出了,如今的现象是有RGB信号输出,但是Blue一直颜色很重,
就是拔掉信号源也会有一个蓝屏输出,插上信号源后的效果就是信号源+蓝屏的叠加输出,请问是什么原因?
.
以上两个问题,特请教,谢谢关注。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.请教一下TI在线的工程师,在DM8168里的VGA显示和YPbPr是公用的一个端口,那如何选择到底用VGA还是Ypbpr模式呢?
2.我们选用了AT9和AP9作为hsync和vsync输出,好像默认就是VGA输出了,如今的现象是有RGB信号输出,但是Blue一直颜色很重,
就是拔掉信号源也会有一个蓝屏输出,插上信号源后的效果就是信号源+蓝屏的叠加输出,请问是什么原因?
.
以上两个问题,特请教,谢谢关注。
你好,
请问你使用的是dvr rdk软件么?如果是,默认hdcomp配置为VGA输出。
VGA显示的是你提供给hdvpss显示模块的数据,和你的采集数据本身是没有直接联系的。
dvrrdk3.0的版本没有接行场同步信号的情况下默认输出的是ycbcr,在4.0的版本下,接了行场同步信号,输出的就是VGA,其他连线方式和代码都是一样的。 所以我就纳闷是不是和行场同步信号接了有关系?
再次谢谢您的解答。
btw,上次的颜色问题解决了,原因是蓝色信号的滤波电阻焊错了。