This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

以太网工程,死在等待SGMII连接是一个什么原因?



如图所示的问题,在以太网的初始化的时候,程序一直在等待这个标志,我不知道是什么地方造成的?

以太网工程,如图所示,

  • 请问运行的是STK里的例程还是processor SDK里的例程?

    是自己的板子还是EVM板?

  • 如图所示,我现在使用的是SRK,板子使用的是,6678EVM板子,但是还是会死在这个地方,我的目的是和电脑通信,所以我跑的模式的DSP0-DSP1模式,但是我DSP1没有管(就是只有一片DSP跑DSP0-DSP1模式),我觉得这些初始化,应该和DSP1没有关系

  • STK里并不包含以太网协议栈,没有TCP/IP或者UDP协议的支持,它上面传输的是MAC层的包,你遇到的错误是双方协商不通过,因为STK没有考虑和PC通信的部分,DSP0-DSP1是将两个网口互连的测试。

    要和PC通信的话,可以用NDK里的client或者helloworld,已经可以通过网口进行数据收发。