你好:
最近刚开始dm8168班子,手里有两套开发板,一块是4路高清输入,一块是16路标清输入,但是我当前项目要求标清/高清输入,且标清分辨率为WD1(960H),用的是DVRRDK_02.00.00.23这个源码包,请问1 在哪里配置值输入源为高清或标清,2 哪里配置标清输入源为几路复用解析 3 如何修改输入源分辨率。
谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
最近刚开始dm8168班子,手里有两套开发板,一块是4路高清输入,一块是16路标清输入,但是我当前项目要求标清/高清输入,且标清分辨率为WD1(960H),用的是DVRRDK_02.00.00.23这个源码包,请问1 在哪里配置值输入源为高清或标清,2 哪里配置标清输入源为几路复用解析 3 如何修改输入源分辨率。
谢谢!!!
补充:请问dm8168可以实现16路WD1输入吗,如果可以最低需要哪个版本的RDK包?
谢谢!!!
yanlong shi 说:请问1 在哪里配置值输入源为高清或标清,
采集输入的修改,主要配置 capture link 和 调用配置;
主要参数:pCaptureInstPrm->vipInstId、pCaptureInstPrm->videoDecoderId、pCaptureInstPrm->inDataFormat、pCaptureInstPrm->standard 等;
参考demo:DVRRDK_02.00.00.23/dvr_rdk/demos/link_api_demos/vpss_chains/chains_multiChCaptureNsfDei.c
yanlong shi 说:补充:请问dm8168可以实现16路WD1输入吗,如果可以最低需要哪个版本的RDK包?
谢谢!!!
这几个版本的sdk都可以支持16路采集,
WD1 采集,这个我不确定,D1是没有问题的,WD1采集,是用tvp5158来采集吗?