This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Rebuilding the Flash and Boot Utils Package

Other Parts Discussed in Thread: AM1808

如题,按照题目这篇文档重新编译烧写软件,可是在下载安装g++lite时,下载了linux版本的arm-2012.03-57-arm-none-linux-gnueabi.bin。在cygwin安装时,在公司的电脑上出现java虚拟机不能安装的情况,回家在自己电脑上提示line 2596: /tmp/install.dir.2032/Linux/resource/jre/bin/java: ca                       nnot execute binary file

看在熬夜调试的份上,能给我一点提示吗?

还有几个问题:

1.安装arm编译器选择linux版本还是windows版本?

2.dsp编译器直接指定ccs5目录可以吗(不用linux版本)?

3.我的板子是AM1808,只有NAND,没有SPI FLASH,需要把程序用串口烧写到nandflash中,能否给一个详细一点的流程。

4.我的email :netspider@163.com

  • 你好!回答如下:

    1.下载windows版本的

    2.指定windows下的版本就好了

    3.需要你对比你的硬件与AM1808 EVM板的硬件有什么区别。如有区别,需要改工具的源码,然后重新编译。在这完成后,才能使用新生成的串口下载工具对你硬件板上的Nandflash进行串口烧写。

  • 同意gary的,最好不要使用cygwin,还是有些兼容性的问题