你好,
现有IPNC的板子,想测试其从SD卡启动。板子已经用跳线连接为sd卡启动模式,sd卡已经用mksd-ti816x.sh分区好(采用命令:./mksd-ti816x.sh /dev/sdb MLO u-boot.bin uImage filesystem.tar.gz)。
以下是u-boot的参数设置:
TI8148_IPNC#printenv
bootdelay=2
baudrate=115200
autoload=yes
verify=yes
bootfile=uImage
ramdisk_file=ramdisk.gz
loadaddr=0x81000000
script_addr=0x80900000
loadbootscript=fatload mmc 0 ${script_addr} boot.scr
bootscript= echo Running bootscript from MMC/SD to set the ENV...; source ${script_addr}
ethaddr=40:5f:c2:60:93:3f
ethact=cpsw
bootargs=console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 mem=128M rootwait
bootcmd=mmc rescan 0; fatload mmc 0 0x81000000 uImage; bootm 0x81000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 05 2012 - 09:43:10) DM812x_IPNC_2.80.00
附件里是sd卡启动时的串口打印信息。
此问题已经困扰我多日,希望专家及各位朋友给些建议,谢谢!