想问下,DM368最大支持的摄像头输入像素为多大?
网上基本都是采用500W像素的网络摄像头的方案,可是500W像素摄像头输出分辨率远大于1080p,DM368只支持1080p视频编码,500W像素输出大于1080p,DM368可以采集到吗?希望有知道的可以帮忙解答,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问下,DM368最大支持的摄像头输入像素为多大?
网上基本都是采用500W像素的网络摄像头的方案,可是500W像素摄像头输出分辨率远大于1080p,DM368只支持1080p视频编码,500W像素输出大于1080p,DM368可以采集到吗?希望有知道的可以帮忙解答,谢谢!
你好,
DM368的VPFE最大可以在支持32kx32k的sensor,当然帧率受到最大pclk的现在。
DM368可以编码5MP的h264码流,只是无法做到实时。标准的IPNC软件就有支持5MP的编码。
也就是500w像素时,帧率就得减半吧?我们现在的需求是支持不小于800w像素的摄像头,dm368可以支持吗?如果不行的话,ti那款产品能支持到800w像素?谢谢!
800w相机应当是支持的,不过编码帧率到不了,你可以了解一下dm385 和 dm8127,800w帧率也到不了30帧。
你好,朋友!
现在在做DM368 + FPGA的开发,原来是 摄像头 ---》TVP5150 ----》视频前端。现在是感光元器件-----》FPGA --------》视频前端(16bit yuv422数据),不知该如何下手,想请教一下。
1. 需要将挂在I2C上的TVP5150从vpfe_sub_devs[]结构体内去掉,看了一下涉及的挺多,直接卸载驱动可以吗?
2. 是否将FPGA添加到视频前端的vpfe_sub_devs[]结构体内?
3.这个FPGA还用单独在开发驱动吗?
谢谢了!
你好;
如果是通过FPGA输出 16bit 的yuv422的数据,就可以不需要单独加载tvp5150的驱动程序了。
dm368采集视频的采集接口和采集模式需要对应采集fpga的数据的格式,yuv422,采集分辨率,内嵌同步还是离散同步,需要配置一下;
FPGA 正常输出视频就可以的。
谢谢你的回复!
VPFE有一个子设备结构体数组 vpfe_sub_devs[] , 原来是将5158添加进去, 是否将FPGA添加到视频前端的vpfe_sub_devs[]结构体内?
我试着将这个删掉,但是报错。想请教一下该如何处理?