Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138
程序固化在tmdslcdk138开发板的nand中,出现NAND 校验错误,由于图片不能够显示,将本描述放入到附件中。操作步骤如下:
1. AISgen工具
该工具来自sprab41e,解压后安装在c盘。打开AISgen工具后,load路径C:\AISgen_d800k008_Install_v1.13\AISgen for D800K008\cfg_files下的OMAPL138_LCDK_AISGen_Config配置文件,如下图所示:
Load后,出现的配置如下:
,我只用DSP,并且查看原理图,发现是24M的有源晶振还是晶体,所以讲配置文件修改为:
然后载入.out文件和设置AIS输出文件后,点击Generate AIS.
2. nandwrite.out
在CCS5.5中导入OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40中的OMAP-L138\CCS\NANDWriter的NANDWriter_DSP工程,并编译产生NANDWriter_DSP.out
3. 连接JTAG,进入调试模式,load NANDWriter_DSP.out并执行,输入y,输入AIS文件路径和名称,如下图所示:
CCS的控制台中,打印如下错误提示: