This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 基于PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 03_00_00_04 移植系统 制作启动文件的问题



现在自己设计的板卡 同BBB的硬件最为类似,但是现在想通过SDK PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X  03_00_00_04  这个来进行系统的移植,uboot方面的编译现在出现问题,想问一下1:编译u-boot时候具体的需要按照我自己的板卡 来更改的u-boot的配置方面的东西,需要修改的文件 应该是哪些?并且请告诉我相应文件所在的具体的位置?2:SDK有个eeprom 来识别 板卡从而进行初始化,请问屏蔽相关函数的话 是否能进行u-boot启动的下面步骤而不会卡死,屏蔽eeprom相关的地方具体的函数或者文件的位置请列出来一下,3:现在这个移植我需要更改的地方具体应该有哪些 比方说u-boot方面需要按照自己的板卡进行修改的话 需要更改的地方文件所在的位置在哪里? 移植所需要修改的东西 大体来说应该有哪些呢?硬件方面 和BBB相似 现在就是软件系统方面 SD卡启动文件的制作的问题

本人初接触TI的3352  ,觉得SDK方便是方便 但是现在这个问题在论坛中有人问 但还没有具体的解决方法以及位置 ,此SDKu-boot为2016.5 kernel为4.4

相关的解决方法还没找到

谢谢大家的解答!