程序是为了实现,GPIO的2个管脚响应中断。但是出现了问题。
写程序时只写了这个main.c,没有写.asm。当时写了.asm,无法编译。后来删了,才编译通过,看论坛上是说用了CSL就不需要再设置中断向量了。
配置GPIO的1个管脚时,中断能够响应,会跳到中断服务程序里面。在中断服务程序里让a=1,在开发板上的80pin扩展接口处也能测到现象。
但是配置GPIO的2个管脚后,响应完第1个中断就无法再响应第2个中断,在开发板上单步运行程序的时候会卡死,不知道为什么?
求大神回答!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
程序是为了实现,GPIO的2个管脚响应中断。但是出现了问题。
写程序时只写了这个main.c,没有写.asm。当时写了.asm,无法编译。后来删了,才编译通过,看论坛上是说用了CSL就不需要再设置中断向量了。
配置GPIO的1个管脚时,中断能够响应,会跳到中断服务程序里面。在中断服务程序里让a=1,在开发板上的80pin扩展接口处也能测到现象。
但是配置GPIO的2个管脚后,响应完第1个中断就无法再响应第2个中断,在开发板上单步运行程序的时候会卡死,不知道为什么?
求大神回答!!!
用的是tmdxevm6678l,单独调试时两个管脚都能单独进中断。
中断标志位指得是evtclr这个寄存器吗?
这里的值在clearoutputdata和setoutputdata的时候就变得很奇怪。
如果不是,要怎么看中断标志位?
还有执行完第一个中断后,进去clearoutputdata的时候,之前设置pinum2为13,但这里就变成0了,还有出现负数的情况。这又是咋回事?
总中断是能是指binten寄存器吗置1?
查看INTC控制器对应的event flag register标志位
http://www.ti.com/lit/ug/sprugw0c/sprugw0c.pdf
以及查看IFR, IER, GIE这些CPU级的中断寄存器
http://www.ti.com/lit/ug/sprugh7/sprugh7.pdf