硬件的话,用JTAG就可以了吧,但是PC上用什么软件工具呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主要想知道NAND,用手头的Jlink下载器加H-jtag这样的软件可以吗?
其他的方式也想了解下:
SD卡是不是直接把镜像放进去就行了?
EMMC就完全不知到了
我看手册上说还可以从QSPI启动,那个也不知道怎么弄
你好,我希望下载u-boot到nand中,早上查了下资料,现在问题主要集中在这几点:
1.有人用starterwate裸奔库+Jlink,对am335x实现了程序下载。但是听说TI不再更新starterwate了,不知道还支不支持am4378
2.如果可以,那么我可以像别人调am335x一样用IAR做IDE吗
3.starterwate好像只是个裸奔库,就像stm32的固件库一样,并非u-boot。我的理解对吗?
4.我现在想搞搞硬件测试,是不是暂时不需要上u-boot,更别提操作系统了。先像玩单片机一样,用裸奔的方式把芯片各常用资源都熟悉了,再搞u-boot
5.回到原题,网上看到更多的下载u-boot的方式,是用CCS。说是TI官方提供了针对linux的SDK,里面有一个目录下有u-boot。但是下载页有好几个软件,不知道该装哪个。至于CCS也不知道是用windows下的好,还是用linux下的好
1. starterwate不更新了,不支持am437, 但是有RTOS版本的am437x,里面有类似starterwate的代码
2.目前教程都是基于CCS比较多
3.你理解没错
4.这个因人而异
5.先把编译好的uboot kernel 放到SD卡里执行,这个入门好点。 CCS 在windows下运行效率高点
入门link:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Software_Developer%E2%80%99s_Guide
你好:
am437x的starterware在RTOS版本中,指的是PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X这个软件包吗?
但是我在《AM437x Starterware Debug Introduction》这篇文档中看到,却说是在SYSBIOS-IND-SITARA中,请问到底是哪个呢?
主要是PROCESSOR-SDK-RTOS-AM437X
SYSBIOS-IND-SITARA面对的是工业以太网的