JTAG 连接板子的时候test connection 可以成功,但是在debug 的时候显示以下错误“C674X_0: Error connecting to the target: (Error -6311) PRSC module failed to write to a register. (Emulation package 5.1.641.0)”。 看了手册说尾缀带E 的片子有一个Basic Secure Boot 功能,是禁止jtag 访问CPU 的?我想问的是下图中红圈处是不是就是尾缀E ,然后通过命令行可以解除Basic Secure Boot 功能,是否有说明文档可以提供下。谢谢