This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AV视频信号解码

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5150A

各位大神,小弟第一次做视频采集处理,望各位大神指点指点。项目内容:一个模拟摄像头其输出AV接口,需要视频解码器解码传给处理器,对视屏进行处理之后存储并显示,小弟不知道哪个视频解码器合适,望做过类似项目的大神推荐一下。

  • 你好,

    你的应用:

    1. 一路标清输入

    2. 对视频处理:请问什么样的处理? 是否ARM处理就足够?是否需要DSP来处理?

    3. 存储:请问是压缩后存储么?对压缩格式是否有要求?

    4. 显示:请问是LCD显示还是HDMI还是其他?分辨率和帧率是否有要求?

    我建议你看看AM57x系列,可能性能对你的应用来说有点多了。

  • 你好,

    模拟信号输入给数字处理器,通常需要使用TVP5150A/TVP5146类似的模拟到数字转换的芯片转化为数字信号后,在输入到数字处理器里面处理。

  • 感谢大神的回复。

    1.确实是一路标清输入;

    2.对视频处理:希望在每一张图片上添加一些标识,如:时间等;

    3.我觉得现在的ARM处理器足够了

    4.希望直接存储,因为这个图像我需要拷贝出来,最终在电脑上可以直接观看,视频格式为常规的视频格式:AVI等

    5.显示采用LCD显示,分辨率越高越好

    望大神继续指点迷津!