This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6657 core1加载失败问题咨询

大家好,我在自己设计的板卡上调试C6657 SPI BOOT加载时遇到core0程序正常执行,core1程序执行异常的情况,具体情况如下:

1、BOOT程序、core0、core1应用程序存储在SPI-Flash中,在core0上运行BOOT程序,将core0、core1应用程序加载到DDR执行,实际发现core0程序能够加载成功、跳转至_c_int00运行正常,core1程序被加载成功、设置magic address、IPCGR寄存器0x0x02620244设置为1,但实际发现core1的程序main未执行。
2、通过仿真器单独加载core1应用程序main执行正常,可以排除core1应用程序本身异常导致加载失败的情况。
3、通过仿真器调试BOOT程序发现core1程序已正确加载到DDR中、且core1 boot magic address(0x118FFFFC)已写入_c_int00地址,同时在0x02620244寄存器写入1,通知core1执行,boot加载逻辑应该没问题。
4、仿真器连接core1程序,发现pc指针指向0x20B00650,处于bootrom idle阶段,表现像是没有响应IPC中断,未跳转至_c_int00执行。如果此时人为将pc指针指向_c_int00,单步执行后能进入main执行。
从以上分析,大致可以判定,boot程序(已在其他板卡c6657上试用加载从核成功)、core1应用程序本身应该没有问题。到底什么原因导致从核加载后继续在bootrom阶段,还请帮忙分析下,谢谢。
  • 我看到好多这样的问题,觉得可能是工具链生成对应.dat文件时产生的问题,好像程序默认有个最大值

  • 我看论坛里的byteswapccs.exe工具跟我本地是一样,如果是工具链的问题的话,有什么方式可以绕过去吗?

  • 我也遇到这这个问题,我是在cmd文件中执行代码段分配出现了问题,希望能够帮到你

  • 问题已经解决了,core0应用程序对boot程序数据有覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    原因:

    写IPC寄存器采用的是CSL包提供的一个全局指针去操作,gpBootCfgRegs全局指针分配至L2空间,core0应用程序加载后将该全局指针覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    gpBootCfgRegs->IPCGR[1] |= 0x00000001;

    解决办法:

    1、对boot程序中关键代码、全局变量做好保护。

    2、直接通过寄存器地址直接访问,如:

    #define IPCGR1    (*(Uint32*)(0x02620244))

    IPCGR1 = 0x1;


  • 问题已经解决了,core0应用程序对boot程序数据有覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    原因:

    写IPC寄存器采用的是CSL包提供的一个全局指针去操作,gpBootCfgRegs全局指针分配至L2空间,core0应用程序加载后将该全局指针覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    gpBootCfgRegs->IPCGR[1] |= 0x00000001;

    解决办法:

    1、对boot程序中关键代码、全局变量做好保护。

    2、直接通过寄存器地址直接访问,如:

    #define IPCGR1    (*(Uint32*)(0x02620244))

    IPCGR1 = 0x1;


  • 问题已经解决了,core0应用程序对boot程序数据有覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    原因:

    写IPC寄存器采用的是CSL包提供的一个全局指针去操作,gpBootCfgRegs全局指针分配至L2空间,core0应用程序加载后将该全局指针覆盖,导致写IPC寄存器失败。

    gpBootCfgRegs->IPCGR[1] |= 0x00000001;

    解决办法:

    1、对boot程序中关键代码、全局变量做好保护。

    2、直接通过寄存器地址直接访问,如:

    #define IPCGR1    (*(Uint32*)(0x02620244))

    IPCGR1 = 0x1;