Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
目前采用的公司的开发板做测试,自己根据am335x_sysbios_ind_sdk_01.01.01.01中的boot工程修改的bootloader的程序:
APP采用TI的sysbios操作系统,APP生成的bin文件起始的地址如下:
问题是:我现在用仿真器仿真BOOT程序,目前可以实现从SPI-FLASH中读取到APP的程序,程序跳转时也可以切换到APP程序中的RUN_ADDR中,但是继续执行程序就会跑飞,最终程序停止在0x2008C的地址上,求指点,是否我还有什么配置没做导致?从没有配置过AM335x这种类似芯片,所以如果要实现AM335x芯片的SPI-FLASH的程序引导启动,需要什么配置步骤?